Operator CxpRxTrigger

Operator Library: Hardware Platform

이 operator는 수신된 CXP trigger 데이터를 VisualApplets 디자인에 제공합니다.

CXP 2.0에서 Rx-trigger는 사용자 정의 해석이 가능한 4비트 값입니다. 수신된 모든 trigger 패킷으로 인해 operator가 0D 데이터 스트림의 4비트 데이터 워드 하나를 출력하게 됩니다.

CXP 1.x에서 Rx-trigger는 1비트 값입니다. 이 경우 operator는 4비트 인터페이스도 제공합니다. 그러나 bit[0]은 CXP 1.x trigger 패킷의 수신을 인코딩하는 데 사용되며, bit [1:3]은 항상 0입니다. trigger의 상승 에지는 값이 1인 데이터 워드 하나의 출력으로 이어지고, 하강 에지는 값이 0인 데이터 워드 하나의 출력으로 이어집니다.

이 operator는 imaFlex CXP-12 Quad의 경우 {0, 1, 2, 3} 범위에 있고 imaFlex CXP-12 Penta의 경우 {0, 1, 2, 3, 4} 범위에 있는 하나의 리소스 CxpRxTriggerPort를 사용합니다. 이 리소스는 trigger 패킷이 수신되는 CXP 채널에 해당합니다.

Hardware Platform에서 사용 가능
imaFlex CXP-12 Penta
imaFlex CXP-12 Quad

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
Output Link O, trigger data

Supported Link Format

Link Parameter Output Link O
Bit Width 4
Arithmetic unsigned
Parallelism 1
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALD_PIXEL0D
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

Parameters

없음

사용 예제

operator CxpRxTrigger의 사용법은 다음 예시에 나와 있습니다:

  • 'Area Scan Trigger for imaFlex CXP-12 Quad'

    CoaXPress12용 영역 스캔 trigger가 제공됩니다. 외부 소스, 내부 주파수 생성기 또는 소프트웨어 trigger 펄스를 trigger 생성에 사용할 수 있습니다.